誘い込みが大きく基板間が狭いコネクタは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:40 午後

BM25シリーズをお薦めします。
長手方向0.48mm、幅方向0.46mmの誘い込みがあります。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。