This article is not available in Chinese, view it in Japanese
違いは、接触部の金めっき厚とキャリア部のめっきです。
品名 金めっき厚 キャリア部めっき
DF11-2428SCFA : 0.2μm ニッケルめっき
DF11-2428SCFA(04) : 0.2μm 錫めっき
DF11-2428SCFB(03) : 0.3μm ニッケルめっき
DF11-2428SCFA(04)仕様が、標準品となりました。
品名 金めっき厚 キャリア部めっき
DF11-2428SCFA : 0.2μm ニッケルめっき
DF11-2428SCFA(04) : 0.2μm 錫めっき
DF11-2428SCFB(03) : 0.3μm ニッケルめっき
DF11-2428SCFA(04)仕様が、標準品となりました。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。