コネクタからクロムが検出され、 RoHS指令で禁止されている六価クロムではないか確認したい。どのように対処すればよろしいでしょうか。

変更日 金, 6月 26 で 12:41 午後

以下のことをご確認して頂き、ご購入ルートから連絡をいただけますようお願いします。
 1)対象製品
   -->クロムやクロム化合物を使用している製品か確認いたします。
 2)お客様でクロムを検出した分析の方法と分析対象物の確認
   -->蛍光X線(XRF)で分析された場合、分析対象範囲に、対象製品以外の部品や材料なども入っていないかどうか。
     (分析対象範囲に対象製品以外のものがあった場合、それらの部品や材料に使用されているクロムやクロム化合物を検出した可能性が考えられる為)

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。