This article is not available in Chinese, view it in Japanese
はい、電線はAWG#22を使用し、端子はDF11-22SCF,DF11-22SCFA(04),DF11-22SC,DF11-22SCAのいずれかを使用する場合は3Aの電流を流すことができます。
但し、ULの対象外になります。
但し、ULの対象外になります。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。