いいえ、最高使用温度が85℃の為、車載用機器に推奨していません。
最高使用温度はFX23シリーズで105℃で、FX26シリーズで140℃です。
最高使用温度はFX23シリーズで105℃で、FX26シリーズで140℃です。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。