UX60SC-MB-5STと,UX60SC-MB-5ST(01),UX60SC-MB-5ST(80),UX60SC-MB-5ST(84),UX60SC-MB-5ST(85)の違いは何ですか。

変更日 金, 6月 26 で 12:45 午後

吸着テープ  モールド材質  梱包
UX60SC-MB-5ST    無し    ポリアミド  1000個/リール
UX60SC-MB-5ST(01)   有り    ポリアミド   1000個/リール
UX60SC-MB-5ST(80)   有り    LCP      1500個/リール(紙リール)
UX60SC-MB-5ST(84)   有り     LCP      1500個/リール(プラスチックリール)
UX60SC-MB-5ST(85)   無し    LCP      1500個/リール

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。