DF13EA-**DP-1.25V(52)とDF13EA-**DP-1.25V(65)の違いは何ですか?**は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:46 午後

​違いは梱包です。
DF13EA-**DP-1.25V(52) : エンボス梱包、1リール1000個巻き
DF13EA-**DP-1.25V(65) : マガジン梱包、15個/マガジン、15の倍数でご注文ください。
梱包形態以外は同じ製品となります。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。