FX2B-**SA-1.27RとFX2B-**SA-1.27R(02)の違いは何ですか?**は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:46 午後

違いは端子接触部の​金めっき厚です。
FX2B-**SA-1.27R(00) : 0.05μm(フラッシュ)
FX2B-**SA-1.27R(02) : 0.2μm

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。