DF11-**DP-2DSAとDF11E-**DP-2DSA(生産終了品)の違いは何ですか? **は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:48 午後

違いは、コネクタの厚み(幅寸法)です。

DF11  : 5mm, 標準
DF11E : 6mm, 壁厚強化タイプ

xxは芯数を表しています。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。