DF13-**P-1.25DSA(05), DF13-**P-1.25DSA(25)とDF13-**P-1.25DSA(55)の違いは何ですか? **は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:48 午後

違いは、梱包形態と端子のめっきです。

DF13-**P-1.25DSA(05)       : すずめっき、100個/バッグ
DF13-**P-1.25DSA(25) : すずめっき、72個/チューブ
DF13-**P-1.25DSA(55) : 金めっき、  72個/チューブ
**は芯数を表します。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。