5.5sqのケーブルを使用する際は、EF2シリーズ-D30とEF2シリーズ-D60どちらを使いますか?

変更日 金, 6月 26 で 12:50 午後

より細い電線との組み合わせで使用したい場合 : D30
より太い電線との組み合わせで使用したい場合 : D60
5.5SQのケーブル同士をつなぐ場合、今後電流容量UPの可能性があるならばD60、無いならばD30をご検討ください。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。