This article is not available in Chinese, view it in Japanese
化学物質の実測値データのことです。
・ICPには、分析方法や装置、検出下限値など記載されています。
・お客様から1年以内や英文などのデータが求められることが多いです。
・ヒロセ電機では、グローバル化の観点から、基本は英文で提出しています。(和文希望の場合はご購入ルートから要求してください)
ヒロセ電機では、以下の物質を測定しています。※法改正に伴い、測定する物質が増える場合が有ります。
【金属材料以外】
①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)、⑦フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、⑧フタル酸ブチルベンジル (BBP)、⑨フタル酸ジブチル (DBP)、⑩フタル酸ジイソブチル (DIBP)
【ハロゲンフリー品の場合】
上記10物質+臭素(Br)、塩素(Cl)、フッ素(F)
【金属材料】
①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)
上記物質以外のICP試験報告書が必要な場合は、物質を明確にして購入ルートから依頼してください。
※費用、工数面などから測定の要求に答えられない場合もあります。
・ICPには、分析方法や装置、検出下限値など記載されています。
・お客様から1年以内や英文などのデータが求められることが多いです。
・ヒロセ電機では、グローバル化の観点から、基本は英文で提出しています。(和文希望の場合はご購入ルートから要求してください)
ヒロセ電機では、以下の物質を測定しています。※法改正に伴い、測定する物質が増える場合が有ります。
【金属材料以外】
①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)、⑦フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、⑧フタル酸ブチルベンジル (BBP)、⑨フタル酸ジブチル (DBP)、⑩フタル酸ジイソブチル (DIBP)
【ハロゲンフリー品の場合】
上記10物質+臭素(Br)、塩素(Cl)、フッ素(F)
【金属材料】
①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)
上記物質以外のICP試験報告書が必要な場合は、物質を明確にして購入ルートから依頼してください。
※費用、工数面などから測定の要求に答えられない場合もあります。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。