FX18シリーズのヘッダーとレセプタクルでは、幅が広いMF端子Aの脚用の基板穴が幅が狭いMF端子Aの脚用の基板穴より小さいのはなぜですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:45 午後

小さくする事で、コネクタの位置ずれ、実装時の回転を抑制し、実装の精度を向上させる為です。 
FX18_ デザインガイド_Rev0.3の3-3推奨ランドパターンをご覧ください。
https://www.hirose.com/product/document?clcode=&productname=&series=FX18&documenttype=Guideline&lang=ja&documentid=D86_en

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。