This article is not available in Chinese, view it in Japanese
違いは、1リールの巻き数です。
(51) : 4,000個/リール
(58) : 1,000個/リール
(51) : 4,000個/リール
(58) : 1,000個/リール
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。