This article is not available in Korean, view it in Japanese
違いは以下のように、適用コネクタと電線のサイズです。
(1)適用コネクタ
GT8E シリーズ : GT8E-2022SCF
GT17 シリーズ : GT8-2022SCF, GT8-2428SCF(70)
(2)電線のサイズ
AWG#20-AWG#22 : GT8-2022SCF, GT8E-2022SCF
AWG#24-AWG#28 : GT8-2428SCF(70)
(1)適用コネクタ
GT8E シリーズ : GT8E-2022SCF
GT17 シリーズ : GT8-2022SCF, GT8-2428SCF(70)
(2)電線のサイズ
AWG#20-AWG#22 : GT8-2022SCF, GT8E-2022SCF
AWG#24-AWG#28 : GT8-2428SCF(70)
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。