HIF3Bシリーズのストレートタイプヘッダーの基板へのねじ固定はどのように行いますか。

変更日 金, 6月 26 で 12:50 午後

ストレートタイプは基板はんだ面からタッピングネジでの固定を行います。基板はんだ面からコネクタ裏面の2か所の楕円のΦ2.3mmの穴を使って固定します。推奨するタッピングネジは、十字穴付きトラスタッピングネジ(2種)M3mm×5mm。これより長いねじを使うとロックレバーが動かなくなる可能性があります。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。