DサブのCDシリーズの圧着端子引き抜き工具は何ですか?

変更日 水, 7月 1 で 12:12 午前

CDシリーズに引き抜き冶具はありません。
抜き方を以下にに記載します。
(1) 圧着端子の抜き方
ハウジングのランス固定穴に推奨寸法1.1x0.5mmの板を挿入し、
Fig.1のように約1㎜押し下げて、ワイヤーを引いて、端子を抜いてください。
(2) ランスの持ち上げ方
抜いた端子をハウジングに再挿入する場合は、ランスをFig.2のように約0.5-0.8mm持ち上げて、ハウジングに再挿入してください。





イラストはオス端子ですが、メス端子にも適用できます。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。