CDシリーズに引き抜き冶具はありません。
抜き方を以下にに記載します。
(1) 圧着端子の抜き方
ハウジングのランス固定穴に推奨寸法1.1x0.5mmの板を挿入し、
Fig.1のように約1㎜押し下げて、ワイヤーを引いて、端子を抜いてください。
抜き方を以下にに記載します。
(1) 圧着端子の抜き方
ハウジングのランス固定穴に推奨寸法1.1x0.5mmの板を挿入し、
Fig.1のように約1㎜押し下げて、ワイヤーを引いて、端子を抜いてください。
(2) ランスの持ち上げ方抜いた端子をハウジングに再挿入する場合は、ランスをFig.2のように約0.5-0.8mm持ち上げて、ハウジングに再挿入してください。

イラストはオス端子ですが、メス端子にも適用できます。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。